This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:子卡连接器

Guru**** 2659695 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989024/tmds570ls31hdk-daughter-card-connectors

器件型号:TMDS570LS31HDK

大家好、


你好。

 TMDS570LS31HDK 具有三 个子卡接口:J9、J10、J11。  您是否对要使用的连接器有任何建议?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    JDK 上的 J9、J10和 J11的部件号为:

    Samtec MMS-133-01-T-DV 和 Samtec MMS-140-01-T-DV

    子卡应使用匹配的接头:

    Samtec TMM-133-xx-x-D-SM-A 和 Samtec TMM-140-xx-x-D-SM-A