This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:rm48l952

Guru**** 2932190 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/987523/rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、先生、

我们可以将 IAR 代码导入 CCS 吗?

请帮助我将 IAR 代码导入 CCS 或如何在 CCS 中执行 IAR 代码。

谢谢、此致、

Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Praveena、您好!

    您可以将 C/C++源代码及其头文件导入到 CCS 中而无需更改。 但应针对 CCS 使用的编译器修改汇编代码和链接器 cmd 文件。  

    HALCOGen 可为 CCS 和 IAR 生成项目。 您可以使用这两个项目作为示例、为 CCS 修改项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的建议。

    我将根据您的建议进行尝试。

    谢谢、此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我能否将 Micrium 代码(USB-Host)更改为 CCS。

    请与我分享将 IAR (针对 USBH 的 Micrium 代码)更改为 CCS (针对 USBH)的任何信息。

    谢谢、此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我们可以将 CCS 更改为 IAR 吗?

    请尽快与我分享任何信息。

    谢谢、此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有文档或实用程序可将项目从 IAR 转换为 CCS、或从 CCS 转换为 IAR、因此整个工作过程都是手动完成的。  

    HALCoGen 可以为 CCS 和 IAR 生成项目。 您可以使用这些项目作为示例。