This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 TPS65381

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/988361/tms570ls3137-about-tps65381

器件型号:TMS570LS3137

你好

 团队

 我想 用 tps65381控制 重要的电源、这个系统是 SIL4。

 我看到 了这份文件。 tps65381的 ENDRV IO 可以导出 高电平和低电平。 当 CPU 与65381进行通信不正常时,TPS65381可以输出 低电平。

它是否保证这样的功能、它是否可靠?如果65381有问题、它能保证它的输出水平很低吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    在安全相关应用中、强烈建议使用外部看门狗监控 MCU 的正确运行。 TPS65381中的看门狗可以执行此操作。 该看门狗需要 MCU 以特定的时间间隔发出特定消息(问答模式)、以检测 MCU 的正确运行。 正确、当看门狗检测到 MCU 操作不正确时、器件会将 ENDRV 引脚拉低。

    该 ENDRV 引脚可在应用中用作控制信号、以在 MCU 运行不正确的情况下停用功率输出级、例如电机驱动器。  

    您需要通过向 TPS65381 ERROR/WDI 引脚注入 ESM 错误来检查 ENDRV 引脚在 TPS65381诊断阶段是否正常工作。 TMS570 MCU 可以使用一个 GIO 引脚检测 ENDRV 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     当看门狗检测到 MCU 不正确运行时、器件会将 ENDRV 引脚拉至低电平。

    此实现是否通过了安全认证? 尽管可以对其进行测试、但如何确保其可靠性?

    这意味着 如果 TPS65381 发生故障、他可以使输出 ENDRV 处于低电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、ENDRV 内部开关关闭、并且由于内部上拉电阻器、此引脚上会出现高电压。 只要器件出现需要将 ENDRV 驱动为低电平的问题、内部开关就会打开、并且该引脚通过内部开关被拉低(该开关的最大 Rdson 为40 Ω)。 只要 ENDRV 引脚为低电平、它就会指示系统未就绪或存在一些故障、并且可以关断安全功能(例如电机驱动器或外部功率级)。

    如前所述、 ENDRV 引脚是 TPS65381的"安全"使能输出、可能需要通过 TMS570 GIO 输入引脚进行监控。

    任何导致 TPS65381进入安全状态的条件都会使 ENDRV 变为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    剂量 ENDRV 引脚功能具有 安全分析报告?