This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PZ:代码移植

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1233H6PZ, EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/988507/tm4c1233h6pz-code-transplantation

器件型号:TM4C1233H6PZ
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXLTM4C123GH6PM

大家好、

我想使用 TM4C1233H6PZ 芯片进行开发、但我只能找到 TM4C123G 开发板。

我想问、在 TM4C123G 上进行开发时、代码是否可以直接移植到 TM4C1233?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

     包含 TM4C123GH6PM MCU 的 EK-TM4C123GXL 是我们唯一拥有的开发板。 由于 TM4C123GH6PM 和 TM4C1233H6PZ 采用不同的封装、因此引脚多路复用将有所不同。 在  EK-TM4C123GXL 上开发应用后、您需要修改引脚多路复用代码、然后才能在 TM4C1233H6PZ 上运行。

    TM4C1233H6PZ

    TM4C123GH6PM

    CPU ARM Cortex-M4F ARM Cortex-M4F
    频率(MHz) 80 80
    封装组
    LQFP | 100
    LQFP | 64
    闪存存储器(KB) 256 256
    以太网
    PWM (通道) 0 16.
    SPI 4. 4.
    USB 是的 是的
    CAN (#) 1 2.
    RAM (KB) 32 32
    ADC 12位 SAR 12位 SAR
    GPIO 69 43.
    UART 8. 8.
    I2C 6. 4.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,它很有用