This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:#TMS570LS04x

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79606A-Q1, BQ79606EVM-897, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/988235/tms570ls0432-tms570ls04x

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ79606A-Q1BQ79606EVM-897

Hallo、今天我  使用 BQ79606A-Q1示例代码对 TI 的2个评估板 TMS570LS04x/03x 和 BQ79606EVM-897进行了测试。  

我在您的示例中看到"" 此代码是为 TMS570LS04x Launchpad 电路板编写的、经过修改后删除了 R8、允许使用 SCI1 UART。""  

我是否应该从评估板  TMS570LS04x 上移除电阻 R8?  

我希望您的示例能够正常工作、以便不必使用其他产品。   

我正在等待您的回复。