This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:咨询

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/987472/safeti-halcogen-csp-inquiries

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

你好。

我们的客户在下面有一组有关 HALCoGen CSP 的查询。

1. TI 开发的 HALCoGen CSP 单元级测试案例是否以定制方式编写用于 LDRAunit 的?
2. 他们用哪种语言书写?
3.这些单元级测试是否可用于或移植以与 GoogleTest 配合使用?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    测试用是用 C/C++编写的函数。 基于 Excel 的测试序列应遵循 HAL CS 指南中列出的格式、TI 开发的 perl 脚本将此测试序列转换为 LDRA TBRUN 使用的 TCF 文件。  

    2.测试是用 c/c++编写的,测试序列是 xlsx 格式,TCF 是 tcf 格式。 请参阅 用于生成 TCF 的脚本、该脚本位于 SafeTI-HALCoGen-CSP\v00.01.02\HALCoGenTAU\Scripts 中

    3.我不知道这个问题的答案。