This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS12HDK:TMDS570LS12HDK:什么是板载器件:5701227或 RM???

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS12HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/988155/tmds570ls12hdk-tmds570ls12hdk-what-is-the-device-on-board-5701227-or-rm

器件型号:TMDS570LS12HDK

请、您能否验证 TMDS570LS12HDK 上的芯片是570-1227。 我需要一个具有大 ENDIAN 的电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serge、

    TMDS570LS1227ZWT 在 TMDS570LS12HDK 上使用。 TMS570LSx 是一款大端字节序器件、RM4x 是一款小端字节序器件。