This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224的 COFF 信息

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/988087/tms570ls1224-coff-info-for-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我使用 JTAG 接口在主机和目标之间进行通信(TMS570LS1224)、能够使用 GTI 加载 DVR 文件、能够进行连接、读取、写入和断开连接。 接下来、我希望将.out 下载到目标中、并实时访问寄存器/存储器/外设发生的情况。 这正是我的艰难之处、任何帮助都将得到极大的支持。 我尝试读取 COFF 信息、但实际上并没有了解发生了什么、称为 SPRAAO8、它没有将 TMS570列在魔法编号列表下。 此系列不支持 COFF 吗? 如何将.out 下载到目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARM 编译器现在仅支持使用 ELF 目标格式和 DWARF 调试格式的嵌入式应用二进制接口(EABI) ABI。 如果要生成旧版 COFF 格式输出文件、请使用 ARM v5.2代码生成。 请参阅以下用户指南:

    www.ti.com/.../spnu151v.pdf

    为了将文件加载到目标中、TI CCS 和 TI UniFlash 均可用于将二进制和传统 COFF 文件闪存到目标闪存中。