This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请告知哪款 VCU 器件与380V 电机兼容。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S-Q1, TMS320F28384D-Q1, TMS320F280025, TMS320F280045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/988002/please-advice-which-vcu-device-that-compatible-with-a-380v-motor

主题中讨论的其他器件:TMS320F28375S-Q1TMS320F28384D-Q1TMS320F280025TMS320F280045

您好、TI 专家

请告知哪款 VCU 器件与380V 电机兼容。

提供了以下链接。
https://www.ti.com/solution/vehicle-control-unit-vcu#referencedesigns

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 MCU 产品可与低压或高压电机配合使用、这取决于连接到逆变器板的接口电路。

    根据链接、建议使用两个器件系列

    TMS320F28375S-Q1 (F2837x 系列)是电动汽车牵引控制的最常用工具

    TMS320F28384D-Q1 (F2838x 系列)是一款较新的器件、与之类似、但增加了另一个 CPU 子系统以帮助减轻通信负载(Arm CM4)

    对于面向任务的小型牵引应用、TMS320F280045 (F28004x 系列)和 TMS320F280025 (F28002x 系列)将是不错的选择。