This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用 FATFS 在 RAM 上创建 RAMDISK

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/987747/msp432e401y-creating-a-ramdisk-on-ram-using-fatfs

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我们正在尝试在器件 RAM 上创建一个4MB 的 ramdisk。 此外、我们还尝试使用 FATFS 进行同样的操作。

我们是否能有任何线索知道如何使用 FATFS API 创建此文件? 我在 TI 网站上找不到任何合适的示例。

如果您可以帮助提供任何相同的示例项目、那将非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否进一步澄清 您的系统? 我对您的帖子中提到"4MB on device RAM"的第一句感到困惑。 MSP432E401Y 器件具有1MB 闪存和256kB RAM。 您是否使用外部 RAM 器件实现4MB 容量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将在内部查看如何在外部 RAM 上构建 FATFS 的指南。 并尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用的是外部 RAM