This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:深度睡眠模式可选

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/987698/tm4c1294ncpdt-deep-sleep-mode-opearation

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我正在使用具有1微秒中断的上述微控制器。

我想将微控制器置于深度睡眠模式、并在特定时间( 30分钟)后唤醒  

我可以将微控制 器置于睡眠模式(我认为),但无法唤醒。

请建议解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有多种方法可以唤醒 UC。  以下是可能的唤醒源:

    ■外部唤醒
    ■外部 RST
    ■GPIO K[7:4]
    ■篡改 TMPR[3:0]
    ■篡改 XOSC 故障
    休眠模块也可配置为在发生以下事件时从休眠中唤醒
    发生:
    ■RTC 匹配唤醒事件
    ■低电池电压唤醒事件

    请参阅 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\hibernate"中的 TivaWare 休眠模块示例。 确保已启用相应的唤醒源。 请参阅以下示例以在 nWAKE 或 GPIO 或者复位或者 RTC 上唤醒。

     MAP_HibernateWakeSet (HIBERNATE_WAKE_PIN | HIBERNATE_WAKE_GPIO |
                         HIBERNATE_WAKE_RESET | HIBERNATE_WAKE_RTC);