This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:rm48l952

Guru**** 2931520 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/987226/rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、Wang、

是否已检查到 Wi-Fi 和 USB 主机的任何回送。

在其中一个 TI 论坛中、我获得了代码。

当我执行该代码时、不会产生中断(这意味着它正在等待复位信号)。

因此、请帮助我解决这个问题。

谢谢、此致、

Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveena、

    我们有 HALCOGen 生成的 EMAC 环回示例。 该示例的工作没有任何问题。

    我没有 Wi-Fi 示例。  

    您说的 USB 回送代码是什么意思?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    e2e.ti.com/.../USB.zip

    我从 TI 论坛之一获得的该代码。

    一些 W2fc ISR 代码。

    您能否检查一次。

    谢谢、此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这些代码。 如果您将问题发布到该论坛、您可以获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    e2e.ti.com/.../rm48l952-rm48-usb-host-driver

    在此链接中、您提到您已检查 USB 连接测试。

    您能检查一次吗?

    谢谢、此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您能否提供该 简单项目来测试 ohci 主机和 w2fc 器件之间的 USB 回送(您在其中一个论坛中提到过、我共享了链接)。

    谢谢、此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveena、

    很抱歉,我不记得这个示例代码来自我 。 运行此回送项目时会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 TI HDK 上运行环回、请打开 DIP 开关 S2的通道1和通道3。 此 DIP 开关位于左下角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的支持。

    我可以按照您的建议使用 Micrium 代码在 USB-Host 上工作。  

    谢谢、此致、

    Praveena M