请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家:
我对 N2HET 有一些疑问。 我们不希望在我们的应用中使用 N2HET、但我们希望将这些引脚用作通用 I/O 《安全手册》建议 通过 PCR 对未使用的 IP 进行翻转。
(Q1)是否可以通过 PCR 时钟门控转动 N2HET、同时仍使用 N2HET 引脚?
(Q2)仅使用引脚时、除了 HET10、HET11之外、还应使用哪些安全措施?
谢谢、此致、
最大