This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:当 N2HET 仅用作 I/O 时、应使用哪些安全措施?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/987134/tms570lc4357-what-safety-measures-should-be-use-when-n2het-are-used-as-i-o-only

器件型号:TMS570LC4357

各位专家:

我对 N2HET 有一些疑问。 我们不希望在我们的应用中使用 N2HET、但我们希望将这些引脚用作通用 I/O 《安全手册》建议 通过 PCR 对未使用的 IP 进行翻转。

(Q1)是否可以通过 PCR 时钟门控转动 N2HET、同时仍使用 N2HET 引脚?

(Q2)仅使用引脚时、除了 HET10、HET11之外、还应使用哪些安全措施?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    [引用 userid="430202" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/987134/tms570lc4357-what-safety-measures-should-be-use-when-n2het-are-used-as-i-o-only "](Q1)是否可以通过 PCR 时钟门控转 N2HET、并且仍然使用 N2HET 引脚?[/quot]

    为了将引脚用作通用输入/输出、您确实需要 N2HETx 的时钟保持开启状态。 如果 HET 存储器中没有加载程序、您可以将 HET 协处理器保持关闭状态。 这由 HETGCR 寄存器的"打开/关闭"位域控制。

    [引用 userid="430202" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/987134/tms570lc4357-what-safety-measures-should-be-use-when-n2het-are-used-as-i-o-only "]

    (Q2)仅使用引脚时、除了 HET10、HET11之外、还应使用哪些安全措施?

    [/报价]

    您应该考虑实现 HET5A/B (测试 I/O 回路)、HET10、HET11。

    此外、您还可以编写 HET 程序、以便 在给定输入上检测到上升/下降沿时生成中断。 在这种情况下、您还应考虑实现与 HET 代码执行相关的所有其他安全机制。