This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:更改芯片上的 MAC 地址

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/987145/tm4c129encpdt-changing-the-mac-address-on-the-chip

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我继承了一些电路板、其中两个芯片上的 MAC 地址是相同的。  我有正确的编号、但它不会覆盖现有 MAC 地址。

我尝试了不同的数字、意外地将 MAC 更改为0-0-0-0-0-0。  现在、我无法获取另一个数字来覆盖该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记添加。

    使用 XDS200 USB 编程器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    提交 MAC 地址寄存器后、您需要使用调试端口解锁将器件重置为出厂状态、以便对其重新编程。

    由于您使用的是 XDS200 JTAG、因此您需要使用 Uniflash 来执行此操作。 我建议使用我们在 JTAG 指南中记录的命令行过程。 请参阅第5.3.2节: https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ralph。

    我在 XDS200和电路板上都看不到复位按钮。  是否应该有复位按钮?

    电路板使用的是14引脚 JTAG 连接器、该连接器似乎没有用于复位系统的引脚。  如何将引脚置为有效?

    应用程序应该位于此处 C:\ti\uniflash_6.2.0\desktopdb\content\TIC扬 声器 Agent\win\ccs_base\common\uscif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    啊,这不是很理想…… 很抱歉、您继承的主板没有这样的功能。 要恢复器件、您需要找到 RST 线路并在导线上迎风、以便在解锁序列的该部分期间将其保持在低电平。

    是的、这是至少用于 UniFlash 6.0和更高版本的可执行文件的位置、可能也是较旧版本的位置。