This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:调试错误

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/986287/rm48l952-debug-error

器件型号:RM48L952

您好!

我在 CCS 上进行调试时遇到错误。 控制台上的错误为:

CortexR4:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)

如果我按下重置按钮、则会出现另一个错误:

DAP:错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包9.2.0.00002)

请帮助我找出原因是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请通过此页面进一步调试 JTAG 连接:  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    另一个链接将用于在连接阶段进行故障排除:  

    software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您编程的代码看起来使器件重复进入异常状态。 这会阻止 CPU 进入调试状态、从而导致您观察到的行为。 您需要尝试擦除器件、将 nRST 置为有效并释放、以查看 ERASE 命令是否能够停止 CPU 并擦除闪存。

    请尝试以下过程以让 CPU 进入调试状态:

    1.打开目标配置窗口,然后启动选定的配置

    2.切换到调试窗口

    3.按住 RESET (nRST)按钮

    4.释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”

    5.尝试几次后应连接电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我已经尝试过您在上面建议的方式、但它不起作用、我也 浏览了您分享的链接、但这并不起作用。 在过去三天中、我还可以尝试解决这个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您是否检查了电源(1.2V、3.3V)? 如果它们不在有效范围内、则器件将无法正常工作。

    另外、请检查 LED D12、以查看在 USB 电缆插入 HDK miniUSB 端口后它是否亮起。 D12位于 U27 (FTDI 芯片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我已经检查了电源(TP14为1.2V、TP16为3.3V)、一切看起来都很好。 我还检查了它也是亮起的 D12 LED。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    问题已解决。

    [引用 userid="45190" url="~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/986287/rm48l952-debug-error/3643204 #3643204"]

    请尝试以下过程以让 CPU 进入调试状态:

    1.打开目标配置窗口,然后启动选定的配置

    2.切换到调试窗口

    3.按住 RESET (nRST)按钮

    4.释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”

    5.尝试几次后应连接电路板

    [/报价]

    这种情况在20至25次尝试后仍然有效,现在工作正常。

    感谢你的帮助。