This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:GUI Composer 图形扩展

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/984182/msp432p401r-gui-composer-graphical-scaling

器件型号:MSP432P401R

您好!  

我正在使用 GUI Composer 制作一个 GUI、以使用线形图小工具显示模拟波形、我已使 Y 缩放能够处理可用于更改最小和最大 Y 值的属性、 但是、我该怎么做、这样用户就可以更改 X 轴的缩放方式、而无需手动更改阵列大小。

谢谢、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jake

    我 想您可以通过设置要绘制的值数量来缩放 x 轴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉、如果这是一个愚蠢的问题、但我会如何准确地这么做、我在浏览属性时找不到任何方法来更改要绘制的值的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于名为 num 值到图解的属性设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当我向线形图发送数组值时、我将如何为线形图小工具执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 xyz 图形对吗?我们现在似乎无法更改数据长度。