This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/984725/rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

您好、先生、

在该论坛中、他们已告知 USB 主机正在工作。

那么、您能不能共享 RM48控制器的 USB-Host 代码。

此致、

Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveena、

    我没有 USB 主机示例代码。 我以前测试过 Micrium 的 USB 代码、您可以从 Micrium 网页下载该代码。

    uCOS 也在 GitHub 上的 Apache 下发布(免费)、它包括主机驱动程序。

     https://github.com/weston-embedded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢你的答复。

    我已经从 Micrium 下载了代码。

    但问题是 Micrium 在 IAR-IDE 中开发了代码。

    我需要 CCS-IDE 中的代码。

    我可以将 IAR 代码导入 CCS 吗?--- >如果是,请说明程序。

    此致、

    Praveena M

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您对 IAR-IDE 有什么看法。

    我能够打开项目。

    现在、如果我下载并调试然后运行、它不会在终端 I/O 上打印任何内容

    因此、您能尽快帮助我如何在超级终端/终端 I/O 中打印。

    此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveena、

    不、我没有 IAR IDE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    在这里、您已告知您已测试了代码。

    您能否告诉我您在哪个 IDE 中测试了代码以及如何测试该代码?

    谢谢、此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveena、

    Micrium 在代码开发期间使用 CCS IDE、我帮助他们测试堆栈(USB 和 TCP/IP)。