This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812-HT:焊盘框架布局

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: SM320F2812-HT, SM320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/985582/sm320f2812-ht-pad-frame-layout

器件型号:SM320F2812-HT

您好!

我对 SM320F2812-HT 裸片器件的焊盘框架布局有疑问。  HT 数据表显示有201个焊盘(如图2-1所示)。  但是、仅给出了179个焊盘的位置。  我认为这样做的原因是未列出无连接焊盘。  您是否有任何包含无连接焊盘位置的信息?  对于我的应用、我需要能够明显识别每个焊盘、无论其功能如何。

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    您要查找的信息位于 下面的表2-3信号说明 中。  您将在第3列中看到芯片焊盘编号、以与第一列中的信号名称相关联。  X/Y 坐标也包括在第4/5列中  

    这些都是器件正常工作所需的焊盘。  您可以在说明列中查看有关每个引脚确切功能的更多信息、因为您要绑定、因此在这方面、您将比使用封装器件的客户具有更大的灵活性。   

    例如、有为 TI 测试保留的焊盘/信号 TEST1和 TEST2。  这些引脚必须悬空、因此在您的情况下、与使用封装器件未使用引脚相比、您无法绑定它们。  如果您对其他任何 PADS /信号有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    除了此表中的信息之外、我还需要了解的是无连接焊盘的位置。  这样、我就可以创建所有焊盘位置的 CAD 绘图、然后用于对导线键合进行可视化编程。  如果我没有在 CAD 图纸中显示非线键合焊盘、他们很容易被误认为是线键合的焊盘。  希望这有道理。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    感谢您提供的详细信息、这将清除您的问题。  我应该能够为您提供这些信息、只需要一天左右的时间。

    我将不迟于 tomm 回复进度。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    我想告诉大家、我仍在与芯片设计团队进行互动、为您提供这些信息。  将在晚上回复最新消息。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    请在随附的 XLS 中找到已完成的 PAD 坐标。  

    我在 DS 中的现有表中发现了错误。  焊盘12/13交换了其 X 坐标。  已在所连接的中进行了更正、但这将是一个问题、因为相关引脚是模拟 VDD 引脚(AVSSREFBG/AVDDREFBG)、并会导致电源轨接地等  

    我将针对此问题提交一个错误以进行更正。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Matthewe2e.ti.com/.../SM320F2812_2D00_HT_5F00_Die_5F00_Pad_5F00_XY.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    这正是我要找的。  很高兴您在 DS 中发现错误。  这将是一个很难调试的问题。

    谢谢、

    Brandon