This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:RM46 Hercules 开发套件 RM46L852ZWTT

Guru**** 2949900 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/986012/rm46l852-rm46-hercules-development-kit-rm46l852zwtt

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、

尝试确定如何使用 EMAC 软件。 我已经查看了使用 LWIP 的示例、它很难将其应用于实验室设备。 此板是否具有我可以使用的套接字 API? 是否有方法可以像使用 IP 地址一样使用 EMAC 访问特定端口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有使用套接字 API 的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 LWIP 之外,是否还有其它您可以提供的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到 HALCoGen 支持 FreeRTOS、并且 FreeRTOS + TCP  可提供熟悉且基于标准的 Berkeley 套接字接口、 是否可以将 FreeRTOS + TCP 与 Hercules 器件配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micrium 具有用于 RM48Lx 器件的 TCP/IP 堆栈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RM46Lx、情况如何? 我是否可以查看另一个 EMAC 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RM46Lx 和 RM48Lx 使用相同的 Cortex-R4F 内核、并且这两个器件都可以在高达220MHz 的频率下运行。

    唯一可能影响 TCP/IP 堆栈使用的差异是内存大小。 RM46L852ZWT 具有1.25MB 闪存和192KB RAM、但 RM48L852ZWT 具有3MB 闪存和256KB RAM。

    我认为 TCP/.IP 栈占用的内存不多、因此您可以将此示例移植到 RM46L852器件。