请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家:
安全手册提到3个不同的锁步比较自检(VIM15、PMM5和 CPU8)。 如果我理解正确的话、CCM-R5F 模块会比较 PSCON 和 VIM 输出。 由于它是相同的模块和比较逻辑、运行自检 CPU8应该与运行 VIM15或 PMM5相同。
(Q1)我的理解是正确的还是 CPU8、VIM15和 PMM5之间存在差异?
编辑:阅读更多内容后、我意识到每个测试必须单独启动、但可以同时运行。
(Q2)是这样吗?
谢谢、此致、
最大