This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:VIM15、PMM5和 CPU8的锁步比较自检之间的差异

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/986515/tms570lc4357-difference-between-lockstep-compare-self-test-of-vim15-pmm5-and-cpu8

器件型号:TMS570LC4357

各位专家:

安全手册提到3个不同的锁步比较自检(VIM15、PMM5和 CPU8)。 如果我理解正确的话、CCM-R5F 模块会比较 PSCON 和 VIM 输出。 由于它是相同的模块和比较逻辑、运行自检 CPU8应该与运行 VIM15或 PMM5相同。

(Q1)我的理解是正确的还是 CPU8、VIM15和 PMM5之间存在差异?

编辑:阅读更多内容后、我意识到每个测试必须单独启动、但可以同时运行。

(Q2)是这样吗?

谢谢、此致、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    CCM-R5F 比较两个 CPU 内核的输出以及2个 VIMS 的输出。 但每个主 PSCON 的输出都由其自己的比较逻辑进行比较。  

    CPU 复位后的6个 CPU 周期、CCM-R5F 开始比较 CPU 内核的输出和2个 VIMS 的输出。 两个比较(CPU、VIM)独立运行。  

    在自检模式或错误强制模式下、CCM-R5F 不会比较预定义的测试模式、而是比较 CPU 和 VIMS 的输出。