This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:20 SPI 从器件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/986539/rm48l950-20-spi-slave-device

器件型号:RM48L950

您好!

我在项目中使用 RM48L950来控制20个 SPI 从器件。 根据数据表、我了解它支持5个 SPI。 因此我将共享 4个具有单独芯片选择的从器件的每个 SPI MISO、MOSI 和 CLK 线路(SO 总计5*4=20)。 参考图像(3仅在图像中显示)。

因此、我总共需要20个芯片选择来控制20个从器件、因为每个 SPI 数据和 CLK 线路在4个从器件之间共享。

请告诉我、在连接20个类似此配置的 SPI 从站时是否存在任何问题?

还让我知道它可以处理的最大距离以及吞吐量?

是否有任何其他选项可使用 SPI (任何开关机制)控制20个从器件?

请答复

暖色平地机、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    您可以使用 GIO 和 N2HET 信号作为 SPI 芯片选择、也可以使用 多路复用器来控制更多从器件。

    SPI 专为短距离板载通信而设计。 距离取决于 PCB 上的信号布局、SPI 频率等 如果您必须延长传输距离、请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../slyt441.pdf