This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:具有 DMA 的 SPI 从器件

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/985938/rm46l852-spi-slave-with-dma

器件型号:RM46L852

您好!

我想将 RM46 SPI-1 (而非 MibSpi)配置为具有 TX 和 Rx DMA 的从器件。 DMA Rx 应触发中断、  

我已成功配置 SPI-1、其中 CS-0处于轮询模式、其工作条件良好、  

请向我提供分步指南以实现这一目的。

非常感谢您的参与。