This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-RF430-TEMPSENSE:采用 pdf、jpeg 或 fusion AutoCAD 格式的 TIDM-RF430-TEMPSENSE PCB 机械计划

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-RF430-TEMPSENSE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/985660/tidm-rf430-tempsense-mechanical-plans-of-the-pcb-of-tidm-rf430-tempsense-in-pdf-jpeg-or-fusion-autocad-format

器件型号:TIDM-RF430-TEMPSENSE

大家好、

我们的客户请求  以 pdf、jpeg 或 fusion AutoCAD 格式提供 TIDM-RF430-TEMPSENSE PCB 的机械计划、因为他们没有打开 E2E 中此处共享的光绘文件或 Altium 文件的软件。 您能否以上述任何格式提供 PCB?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    可下载的设计文件(tidrc0a)还包含 pdf 格式的 PCB 和原理图:

    https://www.ti.com/lit/zip/tidrcr0a 

    有关 PCB 的信息、请参阅:

    tidrcr0a\Project Outputs\PCB 层图1to1_2SignalLayers

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、  

    感谢您的回答。 我们从  tidrcr0a zip 文件中看到了 PCB 文件的 pdf 格式、但它的尺寸非常有限。 由于我们不允许从 PC 安装任何软件、您能否确认客户是否可以使用 Altium 365查看器从以下链接获取 Altium 文件的尺寸?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/RF430FRL_5F00_temp_5F00_patch.zip

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我在文件中找到的唯一尺寸是 PCB 的直径:

    使用 Altium Viewer 应该可以正常工作。 因为我已安装了完整的 Altium、所以无法验证 Viewer 是否会执行该任务。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您从链接中检查文件。

    此致、

    Danilo