This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:无法通过路由器 ping 测试 ping TM4C1294NCPDT

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/986255/tm4c1294ncpdt-cannot-ping-tm4c1294ncpdt-by-using-router-ping-test

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

我们正在开发一个应用、  该应用由 TM4C1294NCPDT 与 LAN 或 WIFI 通信、

但是、当  通过 路由器 Ping 测试 ping TM4C1294NCPDT 时、它会从 Ping 结果返回"超时"、

我们还通过 ping 应用程序在 iOS/MacOSX 上进行了测试、但结果相同。

此外、我们还在 TM4C1294 LaunchPad 评估板上开发了强大的功能、iOS / MacOSX 设备可以 ping 通它、而不会出现任何问题、即使路由器 ping 测试也能完美运行。

我们不知道为什么从路由器 Ping 测试 ping 失败、iOS / MacOSX 设备无法 ping 设计的板(TM4C1294NCPDT)、而该板基于 评估板的设计。

可能是布局问题还是其他问题?

我们 非常希望有人建议 这一条款,或者对这一问题作出答复。

随附的是我们设计的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    请参阅以下以太网接口原理图示例。 您可以在数据表或 TM4C129系统设计指南中找到相同的内容。 我在原理图中没有看到 RBIAS 引脚的连接。 您是如何连接 RBIAS 引脚的。 您必须通过4.87k Ω 电阻器将 RBIAS 引脚连接到 GND。  

    您能为我尝试几次实验吗?

     -您现在能否在网络上 ping 通 LaunchPad? 我想确保它不是您的网络问题。

     -您能否在定制板上运行其中一个 TivaWare 以太网示例? 我们知道 TivaWare 示例已经过验证、可以正常工作。 如果它们在您的定制板上工作、则可能是您的软件问题。  

     -您能否运行自定义电路板上当前拥有的任何以太网应用并让其在 LaunchPad 上运行? LaunchPad 可以正常工作吗?

     -您能否确认定制板上的设备是否已编程 MAC 地址? 您的设备必须具有 MAC 地址。 出厂时未使用过的设备没有 MAC 地址。  

     -当您说您的板不起作用时、您能详细说明它在哪些方面发生了故障吗?  

     -请检查先前提到的 RBIAS 连接。  

     -请查看有关以太网接口的数据表和 TM4C129系统设计指南。 我注意到、在原理图中、差分信号(EN0TXOP、EN0TXON、EN0RXIP、EN0RXIN)上有0.1uF 的电容。 但是、在数据表中、电容为0.1mF。 虽然我不认为这种差异会导致您的问题、但最好了解您选择不同上限的理由。