This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:发展蓝图

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/985342/tm4c129encpdt-roadmap

器件型号:TM4C129ENCPDT

你好

我希望为我们的几款产品添加新功能、这些产品使用 TM4C129ENCPDT、但已开始达到闪存和 RAM 的限制。

在我了解 STM32等其他处理器之前、我想知道 TM4C129系列发生了什么情况。

我们使用的 TIRTOS 自2016年以来没有更新、芯片本身也没有添加新的变体、似乎已经很好地设置了我们当前的变体。

通过添加 TLS 和 VoIP 等内容所需的额外内存、我们希望其他器件能够提供单个器件的紧凑性、同时具有 USB、以太网、SPI、I2C 等出色功能、但具有更多内存。  我知道我们可以添加额外的外部存储器、但这就不能实现使用单芯片微型的目的。

我看到另一篇文章说 TM4C129仍然得到积极支持、TIVAARE 已经更新、但 TIRTOS 和 NDK 处于空闲状态、我们已经在某些 Tiva 器件中使用 LWIP、因为堆栈具有更多的功能和更主动的维护。

有人能告诉我 TM4C129ENCPDT 是否值得坚持、或者我们是否应该展望未来的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法评论未发布的未来产品。 TM4C129系列目前正在积极推广和支持。 我们正在发布新的应用手册和用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    虽然我无法为您提供直接答案、因为您确实需要评估您的选择以及做出该决策的方法、但我现在可以使用 TM4C 向您介绍一般背景。

    正如您所看到的、是的、TM4C 产品系列正受到我们团队的积极支持、我们将在未来的许多年继续为这些器件提供支持。 正如 Bob 提到 的、我们正在开发新的配套资料、以帮助 TM4C 更轻松地开始设计新的应用、我们知道其中的许多系统都具有较长的产品寿命。

    TivaWare 将根据需要继续更新、我们的应用手册旨在补充 TivaWare 产品、例如添加更高级的示例(管道中的一个示例将涵盖 LWIP)。 我们的目标是帮助那些发现 TM4C 器件的性能和外设能够满足其要求的客户减轻软件负担并缩短产品上市时间。

    然而、TI-RTOS 和 NDK 不是我们团队以前拥有的、  虽然我们最近获得了该器件的更多所有权、但目前我们没有计划对其进行更新。 这并不是说我们将来不会考虑它、而是试图通过我们花费的时间来最大限度地发挥我们的影响力。 为此、我将在下次评估改进 TM4C 产品的后续步骤时、注意到您对 TI-RTOS 更新不足的担忧。

    我希望这将为您提供所需的信息、以便您在知情的情况下决定您前进的最佳途径。