This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:W25N512GVEIG 演示代码

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/985524/tm4c129xnczad-w25n512gveig-demo-code

器件型号:TM4C129XNCZAD

尊敬的先生:

我们使用的是 TM4C129X 开发板、它包含 W25N512gVEG Winbond 闪存。

可提供上述接口的任何示例代码、以便我参考 相同代码并为我的定制板进行开发。

下载 的 TivaWare_C_Series-2.2.0.295文件夹中没有相同的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到 DK-TM4C129X 开发板中使用的 W25N512芯片。 它使用支持 四路模式的 Macronix MX66L51235FZ2I-10G。 也许这是您之前提到的一些开发板。 但是、Winbond 器件看起来像一个标准 SPI NAND 闪存。 TivaWare 中的实用程序 应该适合您。 请参阅: C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\utils\SPI_flash.c 文档将位于 :C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\docs\SW-TM4C-UTILS-UG-2.2.0.295.pdf 中