This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:内存区域不能被热复位清除

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/985441/tms570ls3134-memory-area-not-cleared-by-warm-reset

器件型号:TMS570LS3134

您好!

是否有任何不能通过热复位清除的存储器区域?
(数据闪存区域之外)
客户想要记录发生热复位的次数。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有存储器区域都不会"自动"清除。 通常有一个存储器初始化例程、该例程由软件作为 初始化序列的一部分调用。 软件可以"管理"此初始化、并能够记录发生热复位的次数。

    请注意、这对于冷复位不起作用、因为在冷复位时、器件实际上会断电。 此外、如果在 CPU 写入 RAM 时发生热复位、则无法相信该特定 RAM 位置的内容是正确的。