This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:同步 SPI 事务

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/984998/tms570ls1224-simultaneous-spi-transactions

器件型号:TMS570LS1224

您好!

我在 TMS570LS01224的数据表中找不到这方面的解决方案。 我想知道它是否支持同时 SPI 事务。 IE、我能否同时使用 MIBSPI3和 MIBSPI5与主器件进行传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你可以使用一个相同的触发源来触发 MibSPI5和 MibSPI3的传输。 触发事件可以是下降沿、上升沿、低电平、高电平等