器件型号:MSP432P4111
我正在与使用 多台主机计算机的多个编码合作伙伴合作、所有这些都使用相同的代码库。
该代码基于 CCS v10构建、适用于 Windows 和 max OSX、但不适用于 Ubuntu。
有用的是、您不需要整个代码库即可发现此错误、只需为 system_msp432p4111.c 选择"构建选定文件"即可
但是、Ubuntu 代码编译在查找 SYSCTL_A 时失败、如果您选择该字段、然后选择 Open Declaration、CCS 工具将打开 msp432p4111.h 并突出显示 SYSCTL_A
在 Mac 上、尽管它是编译的、 但如果您选择字段、然后选择 Open Declaration、 CCS 工具会置于窗口的左下角、显示为红色:"Could not find the symbosl 'YSCTL_a" in index。"
请帮助!