This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952 USB 器件 OTG

Guru**** 2533870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/983535/rm48l952-rm48l952-usb-device-otg

器件型号:RM48L952

您好!

我们将 Hercules 电路板 RM48L952ZWT 与 uCOSII OS 和 V4 USB 器件堆栈搭配使用。 我们需要为 On-The-Go (OTG)配置 RM48 USB。 用户指南的 USB 部分提到了这一点、但是否有任何示例说明如何设置 RM48寄存器以启用 OTG? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Hercules RM4x 器件不支持 USB OTG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RM4x 上的 USB IP 确实不支持 OTG 功能。 不过、有一种方法可以为同一个 US 端口获取主机和器件功能。

    器件上有两个 USB 主机端口和一个器件端口。 第二个 USB 主机端口与器件端口复用。 您可以使用此功能在软件中切换端口功能。 但是、我们没有这方面的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您、在我查看电路板时、哪个端口恰好是多路复用端口? andorid 平板电脑供应商说、该端口的行为必须与 OTG 标准类似(ID 拉至接地)。设备端口的行为是否与 ID 引脚拉至接地的 OTG 端口类似?  请参阅随附的 RM48手册。 为什么 OTG 在第1487页的"表29-40中提到。 器件状态寄存器(DEVSTAT)位字段描述"? 如果 RM48的 USB 章节不支持它(SPNU503B–2012年11月–2013年8月修订版)?  再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTG 器件可以作为主机或外设运行。 电缆方向决定了初始角色:主机或设备。  接地 ID 引脚是默认的 A 器件(初始主机)、而悬空 ID 引脚是默认的 B 器件(初始外设)。 此 MCU 上的 USB 主机模块和 USB 器件模块不支持这些功能。 BTW、该器件上的 USB 模块不包含集成 USB 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 QJ 和 Sunil。 我将与团队讨论替代路由、而不是使用 RM48的 USB。 硬件工程师能否将 USB 端口切断/跳转到可配置为 UART 的端口、然后连接到另一个具有 RS232端口的平板电脑板(我们只需使用 RS232转 USB 软件狗即可连接它们)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    您可以使用 FTDI FT232开发适配器、将 USB 转换为 UART。 BTW、RM48有两个内置 SCI 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好、谢谢。 让我澄清我的问题。 例如、TI Tiva 板可将 microUSB 端口连接到串行 UART、并可用作 RS232等串行端口、即使它是 USB 端口也是如此。 这在 Hercules 电路板上是可行的吗? 也就是说、Hercules 电路板上的任何 USB 端口能否配置为 SCI 串行端口而不是 USB?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    作为 TI Tiva 板、RM48x HDK 还包含一个内置的 xds100v2仿真器。 RM48 HDK 上的微型 USB 端口也支持 JTAG 和 UART。

    在 RM48 HDK 上、LINSCI_TX 和 LINSCI_RX 被路由至 FTI FT2232、然后路由至 miniUSB 端口。