This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:关于 USB

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/984621/rm48l950-regarding-usb

器件型号:RM48L950
主题中讨论的其他器件:TUSB1105

您好!

  我们是否需要 将外部 USB PHY 与该 MCU 连接、以便连接到任何具有 USB 信号的 IC。 (USB DM、USB DP)。 ?  

  它是否具有集成 PHY?

此致、

Srivatsan.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srivatsan、您好!  

    此器件不提供集成 USB 收发器。 应使用外部 USB 收发器 在适合 USB 控制器的信号和适合 USB 电缆的信号之间进行转换。  TI 的 TUSB1105完全支持该器件上的 USB 控制器。

    请参阅 TRM 中的 USB 章节。 谢谢