This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:RAM 错误相关性

Guru**** 2929300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/984005/tms570ls1224-ram-error-dependency

器件型号:TMS570LS1224

您好!

 外围 RAM 中的错误是否会影响外围设备的运行- 在外围设备不使用 RAM 的情况下? 例如、如果我在没有多缓冲模式的情况下使用 MIBSPI3 -我(在关键安全应用中)应该检查 MIBSPI3 RAM 上的 RAM 奇偶校验错误吗?

此致、

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tomas、

    如果未使用外设 RAM、该 RAM 中的错误不会影响外设的操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、QJ Wang!

    此致、

    Tomas