This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U 的电气隔离版本

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/983733/electrically-isolated-version-of-tmdsemu200-u

主题中讨论的其他器件:TMS320F28375DTMDSEMU200-U

您好!

是否有用于 JTAG 调试 C28平台的电气隔离版本的 TMDSEMU200-U 或类似器件?  在过去、510USB 探针有黄色版本-正在寻找更新版本。

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spectrum Digital 确实具有带隔离功能的 XDS220ISO、但 Spectrum Digital 不再营业。

    Blackhawk 具有 JTAG 隔离适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、太可惜了、我在 Spectrum 产品和工具方面有着悠久的历史。

    这些 Blackhawk JTAG 隔离适配器是否都与最新的 CCS 版本、C28硬件等兼容?

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Robert Wolfe1]\n 这些 Blackhawk JTAG 隔离适配器是否都与最新的 CCS 版本、C28硬件等兼容?[/引用]由于隔离适配器位于目标的 JTAG 和调试探针之间、因此它们对 CCS 软件是透明的。

     中的硬件术语描述了 Blackhawk JTAG 隔离适配器

    • 最大 TCK 频率
    • I/O 电压
    • 引脚排列
    • 电源电流
    • 支持 JTAG、SWD 或 cJTAG

    您需要支持哪些 C28硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。  它主要用于 Delfino 28735D。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert Wolfe1]*它主要用于 Delfino 28735D。[/引用] TMS320F28375D 具有3.3V 的 VDDIO 和 JTAG (TCK/TDI/TDO/TMS/TTRST)、因此 ISO14或 ISO20应该是合适的。

    不确定您打算使用哪种调试探针和 JTAG 连接器(14引脚 TI 或20引脚 CTI)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用14引脚 TMDSEMU200-U、ISO14也是如此:

    谢谢、

    Robert