This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车行业数字输入输出保护

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/982499/automotive-industry-digital-input-output-protection

主题中讨论的其他器件:ESD351

HII,我正在为汽车行业设计一个项目  

该项目包括一个微控制器 、我需要一个旨在保护微控制器输入输出的 IC "

您能否推荐能够在汽车 环境中提供保护的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    我们可能会为您提供解决方案-但我只想问几个问题、以确保我们从侧面查看正确的器件。

    1.您是否尝试钳制瞬变引起的过压/欠压事件?

    2.下图是否准确描述了应用:

    3) 3)您保护多少个输入

    4) 4)在此应用中、微控制器引脚的额定电压是多少?

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII:)

    是的,我尝试保护由于汽车环境中的瞬变而导致的 MCU 输入过压/欠压事件,图中描述了我需要的东西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    您要保护的 MCU 的正常工作电压电平是多少? 您尝试保护多少条线路、信号速度是多少?

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII  

    我的 MCU 引脚电压电平是正常的3.3伏  

    最大速度高达700K  

    我要保护的10到20条线路。

    如果有一个 IC 可以占用许多引脚并将其保护在一起、我将获得建议、我希望获得   有关可以保护单个 GPIO 或2个 GPIO 的 IC 的建议也是很好的

    感谢你的帮助   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    对于 GPIO、我建议使用 ESD351。 它是一款3.6V 单向器件、具有30kV IEC 61000-4-2 ESD 额定值。 这对您来说足够了吗?  

    此致、

    Matt Smith