This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否可以在 MSP432E401Y 器件的一个应用中采用 MQTT 客户端和 Modbus TCP?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/982876/msp432e401y-could-it-possible-to-adopt-both-mqtt-client-and-modbus-tcp-in-one-application-of-msp432e401y-device

器件型号:MSP432E401Y

您好!

 MSP432E401Y 器件将尝试在我们的应用中采用 MQTT 客户端和 Modbus TCP。  

MQTT 客户端和 Modbus TCP 是否都可以 在一个应用程序中实现、是否有任何相关的参考文档?  

谢谢、

Elvis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MQTT 和 Modbus 是不同的协议、因此我不确定您如何通过相同的以太网连接实现它们。

    [引用 USER="Elvis Wei"] MQTT 客户端和 Modbus TCP 是否都可以 在一个应用程序中实现,是否有任何相关的参考文档?

    如果您在网上搜索 MQTT 或 Modbus 以及器件型号、您应该在 E2E 上找到几个相关的线程以及参考文献。 dev.ti.com 上的 SimpleLink SDK 也是一个很好的起点。

    此致、

    James