This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:是根据 IEC61508标准开发的 HALCOGEN、适用于 IEC61508项目

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/982486/halcogen-is-halcogen-developed-to-iec61508-standard-and-suitable-for-an-iec61508-project

器件型号:HALCOGEN

HALCOGEN 生成的代码是否适合在按照 IEC61508标准开发的产品中使用?
HALCOGEN 生成的微处理器启动代码是否适合在按照 IEC61508标准开发的产品中使用?
HALCOGEN 生成的 MibSPI 驱动程序代码是否适合在按照 IEC61508标准开发的产品中使用?
HALCOGEN 生成的 I2C 代码是否适合在按照 IEC61508标准开发的产品中使用?

TI 对 HALCOGEN 为微处理器启动、MibSPI 驱动程序和 I2C 驱动程序生成的代码进行了哪些测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    HALCoGen 是一款驱动程序生成工具、可让您使用 GUI 设置大多数 IP 的初始状态。 该工具是使用经认证可用于构建符合 IEC61508 - SIL3标准的功能安全应用的软件开发流程开发的。 请注意、软件组件本身未经认证。

    对于具体问题、HALCoGen 生成的"典型"启动序列适用于大多数应用。 应用设计人员需要修改此序列时、可能会出现例外情况。 在 HALCoGen 生成的代码中使用"用户代码开始"和"用户代码结束"标记支持此操作。

    MibSPI 和 I2C 驱动程序是一组需要从更高级别应用程序调用的 API。 单独的驱动程序测试报告和覆盖范围报告作为 HALCoGen 合规性支持包(CSP)的一部分提供、您可以从此处申请:

    https://www.ti.com/tool/SAFETI-HALCOGEN-CSP

    希望这对您有所帮助。