This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:可连接2个以太网交换机

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/982101/rm48l950-possible-to-connect-2-ethernet-switch

器件型号:RM48L950

大家好、

我使用的是 RM48L950 MCU 和2个具有2个 MII 接口的以太网交换机。 RM48L950系列仅显示一个 MII 接口。  

是否可以将2 MII 接口连接到一个 MCU?

如果不是、建议使用具有2 个以太网10/100Mbps MII/RMII 接口的 MCU。

请将此视为紧急情况并作出答复

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OM、

    RM48x 只有一个 EMAC 模块。 AMIC1xx 和 AM3x 器件具有两个或更多 MII: