This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:设置 MSP432E401Y 的 URN

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/978409/msp432e401y-set-urn-of-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!

我想设置 MSP432E401Y 器件的 URN。 但我找不到它的 API。

我可以使用 netapp.c 文件中的 API 来设置 CC3220器件的 URN。

_u8 * my_device ="my-SIMPLELINK-DEV_";
SL_NetAppSet (SL_NetApp_DEVICE_ID、SL_NetApp_DEVICE_URN、strlen (my_device)、(_u8 *) my_device); 

对于 cc3220、我可以从 "C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07\source\ti\drivers\net\wifi \source "中找到 netapp.c 文件。

我想为 MSP432E401Y 设置 URN 名称。 如何设置?

谢谢、

Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行的任何更新。  

    我们要将 mDNS 名称设置为 MSP432E401y。 由于这个小问题、我们的项目被搁置。 我们在 CC3220SF 中使用相同的服务。

    期待任何 TI 员工提供有关此内容的最新信息。

    此致

    Pulkit Prajapati

    Microally Technologies PVT LTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在等待答复。
    让我再次说明问题。

    问题说明:-我们需要使用 MQTT 将所有基于 Wi-Fi 的器件连接到我们的 MSP432E401Y (网关2.0) MQTT 服务器。 为此、我们需要为 MSP432E401Y 分配 MDNS 名称。使用此 MDNS 名称、我们可以克服网关的 DHCP IP 地址。 为此、我们目前使用的是 SDK4.20。

    帮助我解决这个问题。

    谢谢、
    Dinkar