This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:多个安全器件无法正常工作

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/979064/msp432e401y-multiple-secure-not-working

器件型号:MSP432E401Y

您好!

当建立 MQTT 安全连接时、我尝试运行 HTTPS 请求、但 HTTPS 失败并显示错误(-2021)。 如果当时 MQTT 未建立安全连接、则会发送我运行 HTTPS 请求。

我希望 MQTT 和 HTTP 安全连接 同时工作。 为此、我必须做什么?  

如何解决此问题?

谢谢、

Dinkar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在等待答复。
    让我再次说明我的问题。

    问题说明:-我们在已经连接 MQTTS 的情况下正在调用 HTTPS 请求。 在这种情况下、我们应该断开连接、而不是只能调用 HTTPS 请求。 我们还检查了 SDK 示例代码(mqttclientserver 和 https://get)。 通过使用所需的更改、我们将这两个代码与 MQTTS 和 HTPPS 相结合。 我们得到同样的结果。 因此、我们询问是否可以在不断开 MQTTS 的情况下执行此操作。 因为我们可以在 Gateway 2.0中执行相同的操作。 为此、我们目前使用的是 SDK4.20。

    帮助我解决这个问题。

    谢谢、
    Dinkar