This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:不适用于 Simulink

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/980872/halcogen-does-not-work-with-simulink

器件型号:HALCOGEN

大家好、

你好。

我们的客户安装了最新版本(4.07)的 Halcogen、但他与 Simulink 和 RM57Lx 电路板的连接有问题。  他联系了 Mathworks,据他们说,Halcogen 的当前版本不能与 Simulink 一起使用。

MathWork 支持发现它适用于4.06.00版。 这是真的吗? 如果是、我们可以有旧版 Halcogen 的副本吗?

请注意、客户正在使用 Windows10、由于无法在 Win7上安装 Matlab、因此无法切换到 Win7。

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RM48器件的 PIL 封装如下:

     

    适用于 Hercules RM48 MCU 的嵌入式编码器回路(PIL)目标
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们没有针对 RM57x 的 PIL。  

    外设驱动程序和启动代码可由 HAL 4.06或4.07.01生成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我们可以使用 HAL 4.06吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    HAL 4.07.01修复了多个错误、并且 HAL 4.07.01生成的代码可用于 RM48Lx PIL 示例。

    如果您确实需要、我会找到它并将其上传到 TI 共享驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我刚就此向您发送了一封电子邮件。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    获取您的 memssage、让我们脱机处理它。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我通过单独的电子邮件向您发送了有关此请求的后续信息。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    它已上传到 TI Box、并邀请您共享该文件。