Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, DP83630
主题中讨论的其他器件: DP83630
大家好、
我们正在尝试通过 DP83630 (在 Launchpad XL2中)在 RM57L843与笔记本电脑中的以太网端口之间建立以太网通信。
我们能够建立物理层和链路层。 (IE) Launchpad XL2 <=>笔记本电脑的 RJ45以太网端口中的链路和活动 LED 闪烁。
使用鲨鱼线工具、我们捕获了以太网数据包。 根据引线鲨鱼迹线、我们无法在引线鲨鱼迹线中看到 SW 编程的源 MAC 地址。(根据所附的屏幕截图)。 我们可以看到目标 MAC 地址(255.255.255.255)。
以下是说明、
#DHCP 协议传输中为什么无法看到源 MAC 地址?
#在哪个寄存器(RM57L843和 DP83630)中、我们可以在调试模式下看到 DHCP 协议配置信息吗?
请您提供宝贵的反馈吗?
此致、
S.Saravanakumar