This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-EDUMKII:LCD 问题

Guru**** 2525550 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/980483/boostxl-edumkii-lcd-question

器件型号:BOOSTXL-EDUMKII

大家好、团队、

我的客户发送 了他订购的 BOOSTXL-EDUMKII 的照片。  只有 LCD 的底部亮起

与同事 BOOSTXL-EDUMKII 的 LCD 进行比较。 我们是否可以将其视为有缺陷?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    可能是有缺陷的电路板、但让我们检查几件事情。

    他们是否正在使用示例项目?  

    此外、用户指南第2.1.8节中还提供了有关背光引脚的说明。  请参阅第3.3.2节中的说明、并确保 J5也设置为背光。  从图中可以看到、J5设置不正确。

    www.ti.com/.../slau599a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    你好。

    我的客户按照建议更换了跳线、很遗憾、没有任何变化。 现在我们可以确认液晶屏出现故障吗? 这对于退货是否有效?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    你好。

    我的客户按照建议更换了跳线、很遗憾、没有任何变化。 现在我们可以确认液晶屏出现故障吗? 这对于退货是否有效?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就足够了。  请联系客户服务以获取更换。