This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:在加载和调试第3个项目之前、在不同扇区加载2个不同的项目二进制文件

Guru**** 2829995 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/978486/rm48l952-load-2-different-project-binaries-at-different-sectors-before-loading-and-debugging-3rd-project

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好,  

我们有3个项目相互链接以执行 。

若要编译它,可使用以下选项来执行依赖项工程编译。 但在加载时,仅加载第3个项目。 什么是解决方案来加载所有3个工程二进制文件并执行唯一的第3个工程的调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 Uniflash 将多个文件加载到闪存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王先生。

    我知道我们可以使用 Uniflash 加载多个项目。

    我们的要求是使用 CCS 版本8.0.0加载3个项目。

    我们有 基于项目3的项目1、项目2、项目3构建项目1,项目2应在项目3将扇区0加载到扇区9之前,在扇区10和扇区11上构建并加载项目2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 Uniflash 不同、您需要逐个加载三个项目。  

    在闪存工具中、将闪存擦除选项更改为"仅限必要扇区"

    2.然后加载项目1、2和3

    3.应将项目加载到 cmd 文件中定义的位置