This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:CAN#39;t 编程完成后对 TM4C129XNCZAD 进行编程

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981576/tm4c129xnczad-can-t-program-tm4c129xnczad-after-first-programming

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 E2E 支持:

我有一个带有 TM4C129XNCZAD 处理器的定制板、JTAG 连接器20引脚接口、XDS110调试探针以及 OLIMEX ARM-JTAG-20-10适配器。

我在2017年之前稳定软件。 今天、在软件更改(仅通过逻辑、我没有更改硬件配置)之后、我在板上下载软件。 电路板似乎没有运行新软件、它看起来被锁定了。 我无法使用 uniflash 或 CCS 调试器下载新软件或擦除 memoty。  

我在其他相同的硬件上尝试相同的方法、得到相同的结果。

我不知道是什么使电路板在此锁定状态下下降。  

我的问题是如何解锁它? 我可以使用调试探针执行"主复位"还是物理复位?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您可能会遇到锁定 MCU 的时钟设置故障。 要恢复它、您需要使用器件解锁过程。 由于您有 JTAG 连接器、因此您需要使用 Uniflash 来执行此操作。 我已经看到 GUI 内部的解锁功能可能不可靠、因此我建议使用 JTAG 指南中记录的命令行过程。 请参阅第5.3.2节: https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf?ts=1595272852526

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ralph、这正是我真正期待的提示。

    祝你度过美好的一天!

    Stefano