This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:BGA 至 LQFP 封装之间的软件可移植性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981540/rm48l952-sw-portability-between-bga-to-lqfp-package

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

你好!

我有一个基于 RM48L952 BGA 封装的 Halcogen 项目、需要将我的代码移植到 LQFP 封装。 我知道引脚分配是不同的、但除此之外、最好的方法是什么?
在 halcogen 中、我可以看到、可以为 BGA 或 LQFP 封装创建 RM48L952项目。

理想情况下、我只想使用一个项目、因为我的软件需要同时支持在 BGA 和 LQFP 版本的 MCU 上运行、 我是否可以将我的 Halcogen 项目用于 BGA 封装而不会出现任何问题、或者最好为 LQFP 封装制作一个新项目?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这两个封装具有相同的存储器大小(SRAM、闪存、FEE)和相同数量的 MPU 区域等 如果对 ZWT 和 PGE 使用相同的系统时钟、则可以共享除用于 PGE (SPI2、EMIF、ETP/DMM 等)上引脚复用和未实现模块的文件(标头/源)之外的所有文件