This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:传统 SPI 接口?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981554/tm4c1294ncpdt-spi-interface-traditional

器件型号:TM4C1294NCPDT

我有一个与 TM4C129NCPDT 微控制器的四路 SSI 接口有关的问题。 根据数据表、QSSI 接口可被设定为一个 Freescale SPI 接口。 这是否意味着传统的四线 SPI 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、您好!

    是的、它可以通过任意方式进行配置。 大多数客户将其用作传统的四线制 SPI 接口、但外设支持 QSSI 模式、该模式用于某些应用、例如为器件连接外部存储器。