This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:通过以太网的 ROM 引导加载程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981132/tm4c129encpdt-rom-bootloader-via-ethernet

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你好

由于 MCU 没有预先编程 MAC 地址、我假设 ROM 引导加载程序不能通过以太网端口用于生产编程、或者是否有办法使 LM 闪存编程器/ Unitool 应用程序仍能建立连接?

谢谢、

HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hairy、

    要将 ROM 引导加载程序用于以太网、您必须首先对用户 REG0/1进行编程、以先提供 MAC 地址。 在生产流程中完成此操作的方法是先在用户 REG0/1中对 MAC 地址进行编程、然后再连接到 ROM 引导加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    谢谢、我认为情况就是这样。 我假设在 用户 REG0/1中对 MAC 地址进行编程需要一个串行或 JTAG 接口、然后利用 LM 闪存编程器或 UniFlash 的用户寄存器编程功能?

    谢谢

    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hairy、

    正确。 在大多数情况下、除非要将 TM4C 开发套件转换为 www.ti.com/.../spma075中所述的编程器、否则您需要使用 UniFlash