This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:具有集成 Wi-Fi 和蓝牙模块的评估板

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1101, CC3135, CC3120, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981201/msp432p401r-evaluation-board-with-integrated-wi-fi-and-bluetooth-modules

器件型号:MSP430F1101
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RCC3135CC3120LAUNCHXL-CC2650

大家好、

我们计划在包含 Wi-Fi 和蓝牙模块的无线应用中使用 MSP432P401R。

请建议为 评估板上同时具有集成 Wi-Fi 和蓝牙模块的 MSP432P401R 评估板。

谢谢、

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F1101

    需要具有集成 Wi-Fi 和蓝牙模块的 MSP430或 MSP432评估板。

    请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    MSP432P401R 电路板上没有包含 WiFi/BT 的电路板、但我们有可使用的附加电路板。  我建议将 MSP-EXP432P401R Launchpad 和 Booster Pack 板用于 WiFi 和 BT。   

    https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432P401R 

    另请参阅适用于 MSP432P401R 的 Simplelink SDK 插件、其中包含每个插件的硬件要求。  这些是 CC3120或 CC3135  

    适用于 WiFi 的 BoosterPack 和适用于 WiFi 的 CC2640R2或 LAUNCHXL-CC2650。  在文档部分下可找到的每个用户指南对此进行了说明。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=MSP-EXP432P401R&node=AEfnaP7Fnysr-heVaonmoQ